This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:3.3V 输出效率曲线

Guru**** 2540260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610, LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238566/lmr43610-3-3vout-efficiency-curves

器件型号:LMR43610
主题中讨论的其他器件: LMR43620

您好!

TI 是否具有3.3V 输出电压下 LMR43610的效率数据?

此外、是否有发布 LMR43620 3.3V 输出版本的计划?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我与在此器件上工作的工程师交流、我会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。  

    在一个相关注意事项上、是否有任何发布 LMR43620 3.3V 版本的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我之前漏掉了这个。  Q 数据表中具有3.3V 输出电压的效率曲线。

    另外、看起来好像发布了一个3.3V 输出、2A Q 级。

    谢谢