This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5304:建议运行条件

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238041/ucc5304-recommended-operating-conditions

器件型号:UCC5304

您好!

你好。

我正在尝试使用 GaN Hemts 来构建电源转换器。

因此、我选择您的隔离式栅极驱动器 UCC5304、因为它是市面上为数不多的专用于高压 GaN 技术的隔离式栅极驱动器之一(我使用1200V GaN 功率因数)。

现在、数据表显示提供的隔离电压(VCC)可以是-0.5V 至20V 之间的任何值、但建议的工作区为6...18V。

我的 GaN Hemts 不接受大于7.5V 的电压。 因此、VCC 可能应该在6到7.5V 之间、即使这已经是相当窄的范围、考虑到7.5V 是我的晶体管的绝对最大额定值。

我的问题是、为什么数据表建议使用6...18V 的电压、以及如果我以仅5V 的电压操作驱动器会发生什么不良情况。 因为 我想使用集成电路作为 VCC 的电源、大多数制造商都提供能够产生5V 电压而不是6V 电压的 IC。

大多数 GaN 需要比 MOSFET 更低的栅极-源极电压、因此对于该 GaN - Hemt 驱动器、VCC 的建议运行区域为6...18V、这实际上让我感到惊讶。

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6-18V 规格适用于输出偏置电源(VDD)、而不是具有3-5.5V 电压范围的栅极驱动器电源(VCC)。至于偏置电源、 其他类型的 FET 的额定值可能很高。 输出端晶体管的栅极将从 VSS 摆动到 VDD、因此、如果栅极电压大于6V、它可以使用栅极驱动器正常工作。 只需确保您使用 VCC=3V 到最高5.5V 的电压为栅极驱动器供电。 如果 VDD<6V、驱动器将无法正常运行、因为存在一个欠压锁定功能、该功能会在电源电压(VCC 或 VDD)不够高时禁用输出。 栅极驱动器不会输出任何内容。  

    此致!

    南锡