This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2030:OC 引脚上的最大上拉电压。

Guru**** 2563670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237975/tps2030-maximum-pull-up-voltage-on-oc-pin

器件型号:TPS2030

OC 引脚可上拉的最大电压是多少? 如果上拉电压大于 Vin、是否存在最大电流(最小上拉电阻)指南?

我可以使用一个10kΩ Ω 电阻器将这个引脚上拉至12V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    将其分配给 Eric、他负责我们的事务。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    OC 引脚不支持12V 电压。  我建议上拉至不高于 Vin 的电压。

    为了产生12V 逻辑信号、 可以将 OC 信号馈送到外部 FET 的栅极、并将其漏极上拉至12V。  逻辑发生 翻转。

    此致、
    埃里克