This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:有关 BQ2022A 外部配置的问题。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238239/bq2022a-question-on-bq2022a-external-configuration

器件型号:BQ2022A

您好!  

请允许我澄清以下几点:

  1. 有一个注意事项为"12V 可选编程"。 这是强制电路还是可选电路?
  2. 在数据表中的类似电路中、SDQ 线路上有一个3.3V 上拉电阻器、是否需要这个电阻器?

谢谢。

克里斯蒂娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:  

    是的、您的理解是正确的、HDQ 通信协议中需要上拉电阻器。 请参阅产品说明书中的该节、以了解更多上下文。  

    此致!  

    -Luis Torres