This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:电池连接时的初始故障情况

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238395/bq2970-initial-fault-condition-on-battery-connection

器件型号:BQ2970

似乎当电池首次连接到 BQ2970时、它的输出有时由于明显的故障情况而被禁用。 数据表中的措辞专门指出"放电电路可能未启用"、并且对先前问题的响应也 表明存在一些不确定性。 在本例中、这实际上是一个所需的功能、因为它允许我们连接电池并发运器件、而板上没有任何器件拉电流。

但是、似乎这种行为不会100%发生。 TI 能否提供该情况发生的频率图、或者是否有办法强制该情况在100%的时间发生? 这样我们就不需要弹劾我们自己的航运方式!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angus:

    通常、当首次连接电池时、放电电路会被禁用。 首次连接电池时通常会出现这种情况。

    但是、我们无法保证每次都会出现这种情况、因为我们不知道电池的确切组装方式。 我们没有描述发生的频率或时间。

    确保电路保持禁用状态的一种可能方法是 在 PACK+/PACK-端子上具有临时虚拟负载。 通常、为了启用电路、V-和 VSS 需要短接、因此这个"负载"可能能够使器件保持关断状态。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙