This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2温度传感器功能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238399/bq40z50-r2-bq40z50-r2-temperature-sensor-capability

器件型号:BQ40Z50-R2

我目前正在热处理室内测试我的开发包、以验证在我们指定温度范围内的充电和放电情况

我已将温度室设置为-10°C、但我的 BMS 只读了-7°C、

我是否应该将热处理室温度设定为较低或者 BQ40Z%0-R2的温度读数是否不能达到那么低?

BQ40Z50-R2温度传感器功能

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    在更极端的温度下、温度误差会更高。 您可以尝试校准温度偏移、但在低温和高温下始终会存在一定的偏移。 这对电量监测精度的影响极小。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、

    我的问题是关于 BQ40Z50-R2的温度传感器功能的更多信息、

    它可以感应的温度下限和上限是多少????  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    该限值与监测计的工作温度相同、离25摄氏度越远、误差越高。 您应在操作限制范围内处于+/-3degC 内。

    此致、

    怀亚特·凯勒