您好!
BQ40Z80与 I2C-2 在我的 IMX8 处理器的系统。 在这里我正在阅读 DAStatus1 (0x0071)、DAStatus2 (0x0072)和 DAStatus3 (0x007B)寄存器。
1) 1) DAStatus1 (0x0071)寄存器: 我正在读取该状态寄存器时、该寄存器会返回32个字节的数据、其中包含 BQ40Z80参考手册中所述的电池电压、BAT 电压、电池组电压、电流和功率。 并且如手册中所述、我将接收32个字节的数据、但我假设前2个初始字节在技术上不正确、因为它实际上并不代表参考手册中所述的 Battery1电压。 其他状态寄存器也会发生同样的情况、 DAStatus2、DAStatus3 只是值不同、但这些值是???
为了参考,我附上了我的阅读的屏幕截图。 我们会热切地等待着回复。 请提供解决方案或说明 尽快。
谢谢。此致、
hk. (Acevin 解决方案)