This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:不释放充电模式的问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238067/bq25895-the-problem-of-not-releasing-the-charging-mode

器件型号:BQ25895

大家好、TI 支持团队

从客户处收到以下症状。

-尽管已移除 VBUS 引脚输入、但 BQ25895的充电模式保持不变。

-回顾内容(简短测试)

: 1号引脚(VBus ) 1兆欧(与正常产品相同,有缺陷的产品)

:19针(SW) 16kohm (与正常产品和有缺陷产品相同)

:21引脚(BTST) 18千欧姆(正常产品测量为8千欧姆)

电路图如下所示、请就问题原因的审查意见或审查方向提出建议。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您能帮助从客户那里获取波形捕获、以便我们更好地了解观察到的行为吗? 我们需要查看的信号是 VBUS、VBAT、IBAT (充电电流)和 SW 电压。 在波形上、如果 VBUS 输入不明显、则在已删除时、请添加客户标记。  

    另一个问题是、客户在移除 VBUS 输入后、充电保持多长时间?  

    此致、

    加勒特