This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:50ºC ̊ C 环境温度下的安全运行条件

Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238555/lmg5200-safe-operating-conditions-at-50oc-ambient-temperature

器件型号:LMG5200

您好、专家!

请针对此查询寻求您的帮助:

此组件用于驱动两相线性电机的设计、每个电机相位的功耗高达9.4A (峰值)。 它配置为10kHz 的开关频率、其中 Vin 为+60V 电源、VCC 为+5V 电源。

在50ºC 期间、PCB 面积可以达到2 μ A 的环境温度、并且组件气流条件只是自然对流。

根据 数据表中的图2、50ºC ̊ C 环境温度和自然对流条件下的安全工作电流略高于6A:

不过、数据表中补充说、这是在输入电压= 48V、输出电压= 5V 且开关频率为1MHz 的降压转换器电路中测量的。

这些条件与我们当前的应用不同。 这将如何影响安全运行条件? 在要求9.4A 时、即使组件的绝对最大额定值为10A、电机是否会永久损坏组件?

如果您需要有关我们的申请的详细信息、请告诉我。

提前感谢、

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    9.4A 峰值很好、LMG5200比峰值更关心 RMS 电流。 即使是10A 绝对最大值也更多地是一个主观评级、在合适的条件下可在短时间内超出此等级。

    在此应用中、只要 LMG5200不会过热并且振铃在限制范围内、我就不会看到在使用 LMG5200时出现任何问题。

    谢谢。

    特拉维斯