This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:针对 STAT/PG 引脚的2个不同连接:连接到 Vref 和 amp;输出

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238432/bq25170-2-different-connections-for-stat-pg-pins-connect-to-vref-output

器件型号:BQ25170

大家好、

希望您做得好!

我有一个与 BQ25170J 相关的问题。 从 BQ25170J 数据表中、STAT/PG 引脚有2种不同的连接:连接到 VREF 和输出:

您能建议您应该使用哪种连接吗? 这2个连接有什么不同? 是否有需要注意的注意事项?

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康纳  

    STAT 和 PG 的连接将取决于系统和要求。  

    注意事项:

    1.) 两个引脚的最大电压为5.5V、如果 Vin 高于此电压、则不能选择。

    2.) 如果使用 Vout、则一些充电电流将流向 LED、可能会减慢充电时间或在充电完成后使电池放电。

    3.) 通常不将 STAT/PG 连接到 LED、而是连接到微控制器的 GPIO 并使用内部基准电压。