This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:VCC 引脚处为2.2uF

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238550/lmq66430-2-2uf-at-vcc-pin

器件型号:LMQ66430

您好、TI 团队、

在 VCC 引脚上使用2.2uF 而非1uF 的电容器是否可以? 或者 LDO 是否存在不稳定的风险?

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一个2.2uF 的电容器应该可以在 VCC 上使用。

    您可以将此器件的 EVM 用于在所需条件下进行测试、以确保正常。

    谢谢