This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:PGOOD 运行

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238466/lm5164-q1-pgood-operation

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

您好!

PGOOD 信号的操作简单如下:

假设 IC 通电了。

如果 FB 引脚上的电压小于0.9* VREF (0.9 * 1.2 = 1.08V)、PGOOD 是否会被驱动为低电平?

例如、如果 LM5164 IC 通电并且我直接将电压源连接到 FB 引脚、当我将 V_test 电压移至 PGOOD 阈值附近时、我是否会看到 PGOOD 切换。

客户担心如果 LM5164中的高侧开关发生故障时 PGOOD 的运行、PGOOD 是否会考虑任何其他信息、或者它是否仅查看 FB 电压。

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的理解是正确的。   

    当 FB 电压超出规定的限值时、PG 标志将变为低电平;高电平或低电平。

    会监控 FB 电压。

    谢谢