This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:输出电压范围

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237607/tlvm13630-vout-range

器件型号:TLVM13630

您好、团队成员:

我想将 TLVM13630用于5Vin -> 4Vout (占空比为80%)。

从数据表的表7-4中可以看出、当 VIN=5V 时、Vout 的范围只限制在3.5V。

我已经根据 FET 的最短关断时间和最大导通时间计算出了最大占空比、这两个时间为>99%。

为什么当 VIN=5V 时、Vout 范围限制在3.5V?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将联系在此器件上工作的工程师、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该表考虑了器件的内部斜率补偿限制。

    最好遵循表中的指南。

    谢谢