This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:如何完全禁用充电器

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238484/bq25619-how-to-fully-disable-the-charger

器件型号:BQ25619

您好!

 我们是否可以完全禁用 BQ25619?  

 我发现、当我们拉高/CE 来禁用充电器时、当 VBUS 存在时、SW 引脚似乎仍然具有3.6V 的输出。 我们是否可以完全禁用充电器 IC、并且在 Vbus 存在时不使用任何功能? 如果可以、如何设置寄存器以完全禁用充电器 IC、则不希望在系统进入低功耗模式时产生额外的功耗。  

戈弗雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godfrey:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您观察到的行为是预期行为。 设定/CE 引脚来禁用充电将停止器件为电池充电、但是转换器将继续为 SYS 输出供电。 要完全禁用充电器 IC、请设置 EN_HIZ 位= 1 (数据表第33页显示的 REG00位7)。  

    此致、

    加勒特