This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:检查热敏电阻值

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237896/bq27426-check-the-thermistor-value

器件型号:BQ27426

大家好、

这是 FAE Jayden。 有一件事我的客户迫切需要您的确认。

我的客户使用外部热敏电阻进行温度测量。 我们数据表中推荐的热敏电阻为 Semitec 103AT 10k。 但由于一些特殊原因、它们使用100k 热敏电阻。 上拉电阻器 RBIN 为1.8M。

  • 他们知道、如果更改热敏电阻、则需要更新默认热敏电阻系数、可以在 RAM 中修改此系数以确保最高精度。 但他们只是想检查100k 热敏电阻是否适合我们的 BQ27426、因为我知道 BIN 引脚中可能有一个上拉电阻器。
  • 如果可以使用100k 热敏电阻、则需要修改哪些相关参数(例如 RBIN)?
  • 如果 BQ27426中不能使用100k 热敏电阻、我要建议他们使用我们的建议(10k、请还请分享 Semitec 103AT 的推荐产品说明书)。 这样、他们的项目时间就会延迟、但这是他们可以接受的。

因此、请尽快确认无源电池、因为他们需要在明天给电池制造商一个结论。 非常感谢。

 BRS

杰登