This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:挂起模式处理

Guru**** 2596535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234126/tps25750-suspend-mode-handling

器件型号:TPS25750

您好!

根据 USB 标准、信号源可以进入挂起模式以节省能源。 TPS25750S 如何处理此类请求? 我们可以预期会出现什么行为?

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750 Application Customization GUI 具有一种高级配置模式、您可以通过选择"Enable Advanced Configuration"来访问该模式。 从这里、您可以访问"发送供电方能力(0x32)"寄存器。 这将允许您通过选中"USB Suspend Supported"复选框来选择是否支持 USB Suspend。

    如果支持(已选中该框)、则将遵循 USB PD 规范第6.4.1.2.2.2节和第7.2.4节中概述的行为。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    我有一个关于这个主题的后续问题:

    在"发送供电方能力(0x32)"寄存器中、我了解 PD 控制器 可以设置为支持暂停模式的供电方。 我们是否确定适用于"仅灌电流"模式?

    谢谢、此致、

    安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否确定适用于纯受电方模式?

    我不理解您提问的背景。 您是否想让 TPS25750仅用作受电方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在这种情况下、器件将仅受电方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我正在做一些进一步的调查、并将在星期一的 EOB 向您通报最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 USB-PD 规范:

    "当供电方想要一个耗电来自 VBUS 的受电方进入其最低功率状态时、电压(B19…10)应该被设定为5V、并且最大电流应该被设定为0mA。 这用于供电方希望受电方消耗 pSnkSusp 的情况。"

    这是进入 SUSPEND 时将发生的行为。 它由电源控制。

    此致、

    C·吉莱特