This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:关于充电过流保护(CHGOCP)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236994/bq24780s-about-charge-overcurrent-protection-chgocp

器件型号:BQ24780S

您好、专家。

CHGOCP 的 判断时间是多少秒?

"2ns"、是否可以超过阈值?

吉野智哉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoya,

    Unknown 说:
    CHGOCP 的 判断时间是多少秒?

    请参阅部分  7.3.9.2充电过流保护(CHGOCP)。  OCP 是逐周期的、因此判断时间基于所选的开关频率。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家。

     OCP 是逐周期的、这是可以理解的。
    在开关频率为800kHz 的情况下、在检测到过流之前必须超过阈值多少秒?
    如果超过甚至1ns、是否会被检测为过流?

    吉野智哉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoya,

    我们不能提供这些信息。 OCP 是逐周期的、因此判断时间基于所选的开关频率、但我们无法保证充电器在哪个周期内会检测到 OCP 故障。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家。

    除了输出电感器或输出电容器外、是否有其他措施可以降低电感器电流纹波?

    吉野智哉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoya,

    请参阅部分 8.2.2.4电感器选择 应用:

    您可以使用此公式、根据所使用的输入电压、占空比、开关频率和电感器确定电感器电流纹波。 您可以确定 您的应用可接受的电流纹波大小、并选择 输入电压、占空比、开关频率和电感器等器件来满足该需求。