This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:我可以在电路板上使用此芯片吗? 我们的电池为4.1V。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236614/bq27426-can-i-use-this-chip-on-my-circuit-board-our-battery-is-4-1v

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2GPCCHEMBQSTUDIO

在数据手册中说: 针对4.2V、4.35V、4.4V 电池提供了三种可选的预编程配置文件,但我的电池是4.1V,我能用这个芯片吗?

我们的电路就像这样:电池-->电池保护器-->电量监测计--> MCU ;电池保护器和电量监测计在板上;

电池和电路板密封在金属盒中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或 BQ27Z561-R2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    BQ27426具有3个预编程的 ChemID:3,230,1202和3142。 我建议您使用
    (https://www.ti.com/tool/GPCCHEM)、并查看这3个 ChemID 中是否有任何一个
    误差小于3%。 如果是、那么您将能够将此电量监测计与该 ChemID 配合使用。

    如果这3个预编程的 ChemID 都没有低于3%的误差、那么我会建议使用
    BQ27Z561-R2。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择 在我们的新设计中使用 BQ27Z561-R2。 感谢您的帮助。  

    TI 是否具有适用于 bqStudio 的 Python SDK,因此我可以编写脚本来控制功耗并在功耗和 BQ27Z561-R2电量监测计之间进行一些通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很遗憾、TI 没有任何可供外部使用的 Python SDK 和脚本。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    TI 是否有 bqStudio 的 API 供外部使用? 因此我可以自动执行学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    遗憾的是、我们没有可供外部使用的 BQStudio API。

    此致、
    尼克·理查兹