This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:为什么要在10kΩ Ω 和100kΩ Ω 的值之间推荐一个上拉电阻器?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238285/tps54a20-why-do-you-recommend-a-pullup-resistor-between-the-values-of-10k-and-100k

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家

为什么建议在10kΩ Ω 和100kΩ Ω 的值之间使用一个上拉电阻器?

当连接到 VG+时、我认为将5V 除以 PGOOD 引脚的内部电阻和上拉电阻可以测量通过得出的电压值。

考虑到这一点、您是否建议将10k Ω 转100kΩ Ω?

如果是、请告诉我内部电阻值是以欧姆为单位。

此外、当 PGOOD 处于高电平时、我假设 VPGOOD = VG - RPGOOD* IPGOOD [V]是 IC 的输入、它的用途是什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota-San:

    PGOOD 引脚是一个开漏输出、当 PGOOD 被拉高时具有高阻抗(~5MΩ Ω)、当 PGOOD 被拉低时具有低阻抗(~150Ω Ω)。

    在10kΩ Ω 和100Ω Ω 之间是我们的建议值。 较低的电阻会消耗更多功率、因此不建议这样做。 较高的电阻会产生弱上拉电阻、因此也不建议这样做。

    PGOOD 信号是可以用于电压定序等应用的输出。 如果不使用该引脚、可以使该引脚保持断开状态。