Other Parts Discussed in Thread: LM5112, LM5110, LMG1020, UCC27624, UCC27624-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27624、LM5112、LM5110 、LMG1020
大家好、
我的客户计划使用 UCC27624-Q1/UCC27624来驱动 LLC 电路次级侧的 SR GaN。 因此、它们需要输出估计的-1V 负电压来关闭频率为100kHz 的 GaN。 为了节省成本、他们更倾向于使用非隔离式栅极驱动器。 我已经考虑添加负号。 INA 和 INB 上的偏置电源和光耦合器、但它似乎无法达到100kHz。
由于 UCC27624能够以负输出驱动 SiC/GaN、因此对于使用 UCC27624或使用任何其他同等成本的器件的客户情况、您有什么建议吗?
此致、
制造商