This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:输出电流最大值

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238233/lm5116-output-current-max-value

器件型号:LM5116

团队、您好!

正如我所知、降压控制器与输出电流值无关。 但是、我可以在 TI.com 上的"产品详细信息"上看到最大输出电流值。

降压控制器上 Iout MAX 的含义是什么? 这是因为有些其他器件具有超过100A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好!  

    它是客户可以轻而易举地实现的最大"建议"输出电流(基于信噪比)。

    如果检测电阻值太小、则 switch_noise/ground_offset / sense_resistor_inaccuracy 的量可能相对过多、并且会使电流检测输入失真太大。  

    -EL