This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:无法正常工作

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236924/ucc25640evm-020-cant-bring-it-to-work

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件:UCC256403

您好、专家!

我们的客户尝试修改了 UCC256404EVM 板、以便能够为其提供100Vdc 的电源、并达到30V Vdc 的输出电压。

以下是他提供的信息:

修改了 BLK 电阻分压器、修改了反馈电阻分压器以及带有自绕变压器和相应电容器的谐振回路。 我没有使用任何 Biastrack,也没有连接交流电源。  
但是、尽管我竭尽全力、控制器不会向 FET 提供开关信号。  

您知道我的问题在哪里吗? 如果我想让电路板按预期工作、那么我该如何处理 HV 和 BW 引脚?

我没有更改原理图中的任何内容我只是将一些组件替换为值。

R_37= 12kΩ Ω

R_29=R_30=R_34= 330kΩ Ω
R_19= 393kΩ Ω
C_1=C_17=33nF
C_13=270pF
T_1=改装的变压器(Lm=147uH LR=40uH)
外部供电:
15VDC 至 TP6  
3V 至 TP21  
请提供帮助建议。 谢谢你。
此致、
杰拉尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    当您在外部施加 VCC 时、需要确保 VCC 首先达到26V、然后可以将其降至建议工作电压(15V)。

    则将只启动控制器。

    有关更多详细信息、请参阅数据表的第45页:

    具有超低可闻噪声和待机功率的 UCC25640x LLC 谐振控制器数据表(修订版 E)(TI.com)

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    请注意以下客户反馈"

    "噢,谢谢,我没有想到。
    但让我感到困惑的仍然是以下几点:

    1. 在第6页上、有人写道、  需要施加大于26V 的电压

      但在同一页上、写入 VCC 引脚上允许的最大电压为26V
      那么、我现在需要做什么呢? 按照您的建议施加最大允许电压26V、还是我应该施加最小值为28V 的 I A 电压、控制器始终启动?

    2. 而且我不明白为什么首先需要施加较高的电压、而不是像 UCC256403那样施加稳定的电压?

    此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    在第6页中,有人写道,  需要施加大于26V 的电压。

    但在同一页上、写入 VCC 引脚上允许的最大电压为26V
    那么、我现在需要做什么呢? 按照您的建议施加最大允许电压26V、还是我应该施加最小值为28V 的 I A 电压、控制器始终启动?
    [/报价]

    启动电压与稳态电源电压不同。 在启动期间、为了启动控制器、VCC 应该大约为26V、而稳态电源电压(建议)不能超过26V、因为它会在器件中产生更多热量。

    首先向 LLC 施加直流输入、确保 BLK 引脚电压大于 BLK 阈值、然后在 VCC 上施加26V、在看到开关脉冲后、可以将 VCC 电压降至15V。  

    且我不明白为什么首先需要施加更高的电压而不仅仅是像 UCC256403这样的稳定电压?

    26V 将为控制器提供足够的空间来继续切换、直到辅助偏置绕组接管为止。 如果不是这种情况、控制器将进入 UVP。

    此致

    马尼坎塔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    请阅读以下客户反馈:
    "
    现在这更有意义、但我还有一个问题:
    我自己的绕组变压器没有辅助绕组。  
    我是否仍可以只向 VCC 提供26V 电压、之后可以提供15V 电压、或者在这种情况下、是否还有任何其他需要我支付补偿的东西?"

    此致、
    杰拉尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerlad:

    "现在它更有意义,但我还有一个问题:
    我自己的绕组变压器没有辅助绕组。  
    我还能只给 VCC 提供26V 电压、之后是15V 电压吗?或者在这种情况下、我还需要向 VCC 支付其他费用吗?"

    这肯定应该起作用。  

    此致

    马尼坎塔