主题中讨论的其他器件:UCC256403
您好、专家!
我们的客户尝试修改了 UCC256404EVM 板、以便能够为其提供100Vdc 的电源、并达到30V Vdc 的输出电压。
以下是他提供的信息:
修改了 BLK 电阻分压器、修改了反馈电阻分压器以及带有自绕变压器和相应电容器的谐振回路。 我没有使用任何 Biastrack,也没有连接交流电源。
但是、尽管我竭尽全力、控制器不会向 FET 提供开关信号。
您知道我的问题在哪里吗? 如果我想让电路板按预期工作、那么我该如何处理 HV 和 BW 引脚?
我没有更改原理图中的任何内容我只是将一些组件替换为值。
R_37= 12kΩ Ω
杰拉尔德