This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电源管理论坛

Guru**** 2550410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ76942, BQ76942EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238030/bq76942-power-management-forum

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

我们有一个8S1P 应用程序、该应用程序不需要电量监测计。 电池组只向主机提供 Pack +和 Pack–。 我选择 bq7694202来自主提供保护功能、而无需 uC 或监测计来运行。 但我需要对 AFE 进行编程并测试电池组。  我知道、 bqStudio 与 bq76942搭配使用时需要接口适配器(EV2400除外)。  是这样吗?  

 

如果是、TI 是否已推出接口适配器板?  为了 获得 该项目,我们将在短时间内构建10个评估包。  在此阶段创建接口适配器板需要时间和风险、因此我正在研究相关方案。

 我在网站上注意到了 FW 版本。 在 EVM 上、是否使用 I2C 或 SPI 的 FW 对 uC 进行了编程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lon、您好!

    要与 BQStudio GUI 连接、您需要 EV2400。 我们确实有一个 评估板可从 TI.com 购买、您可以使用它与 BQStudio 通信。它在电路板上集成了 EV2400。  

    我不确定您所指的网站上的 FW 是什么。 请参阅下表、了解器件比较情况。  


    BQ7694202基于 I2C、并启用了 CRC。 该器件还默认将 REG1 LDO 设置为3.3V、这通常客户使用 REG1为 MCU 供电。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我有一个 bq76942EVM。 它包含一根 USB 转 USB C 接口电缆。 听起来像是使用 EV2400、使用常规的4引线 EV2400 电缆将其连接到 J3、这样便无需板载 uC 即可与 bq76942进行通信和编程。 是这样吗?  请确认。 如果是这种 情况、这将会让您大获解脱。  

    我找到的固件位于名为 sloc701的文件夹中、其中包含 MPS430或 STM32 UC 上的 SPI 或 I2C 版本。  从您的回答来看、似乎我不需要 uC 来编程或与 AFW 通信、因此不需要任何一个 FW。

    谢谢!

    永磁   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:应该是 J13。  和 AFE、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lon、您好!

    请参阅以下内容、这就是为 BQ76942EVM 板供电并与 BQStudio 对话所需的所有内容。 此外  、BQ76942EVM 用户指南还应介绍相关的设置和连接。  

    听起来像使用 EV2400来连接到 J3类似,使用常规的4引线 EV2400 电缆可以使其与 bq76942通信和编程,而无需板载 uC。 是这样吗?  [/报价]

    另一种选择是使用外部 EV2400。 但是、我不会使用它、因为它有点冗余、因为我们已经集成了 EV2400。 但是、如果您想使用外部 EV2400、只需断开 J15和 J12接头、并使用 J13连接 EV2400上的 I2C 连接器。

    对于"SLUC701A.ZIP"、它不是固件。 这是一个启动软件示例代码、可供用户开始实施用于生产的代码。 SPI 和 I2C 中提供了代码。 我们建议使用 I2C、因为您可以发送多个 I2C 字节(块)、这在读取按所述的电压测量值时非常方便。 对此进行了说明。 《BQ769x2软件开发指南》。   

    此致、
    何塞·库索