This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:关于 I2C 电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238098/bq25618e-about-i2c-voltage

器件型号:BQ25618E

您好!

我想向您询问 BQ25618E 的 I2C 电压情况。
在数据表的 I 电气特性的 I2C 项中、将在1.8V 时将其作为条件上拉。
我要在3.3V 电压下上拉、没问题吧?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。
    我得到了上拉电压错误。
    正确地、上拉3V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 是的、可以将 I2C 上拉电阻设置为3V 或3.3V。  

    此致、

    加勒特