This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023 OVP

Guru**** 2384140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238346/lm5023-lm5023-ovp

器件型号:LM5023

您好

我计划设计一个19V、3A 开放式框架适配器。

在本课程中、我将使用 LM5023 IC。

我不确定如何为 QR 引脚上的 OVP 选择电阻器。

请推荐计算 R1和 R2的电阻的思路。

在数据表中给出了公式,下面给出了公式

如何计算电阻值 R1以及如何计算 Vaux_OVP...

在原理图中、为什么给出500K 电阻。

等待您的回复。

此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    感谢您关注 LM5023 QR 反激式控制器。  

    LM5023数据表中从第21页开始有一个设计流程。  前面的一些计算用于确定变压器电感、匝数比、IPK 等。  

    R1的计算集从第24页的公式(41)开始、 之前已选择 NAUX (此处、NAUX 为辅助匝数与初级匝数 NA/NP 的比率)。  
    您对 IQR、NAUX 和其他参数的选择可能与设计示例有所不同、但操作过程是相同的。  R1的值由公式(45)决定。

    然后在公式(51)中使用该值来确定 R2。  Vaux_OVP 可使用公式(49)进行选择、其中 Vaux_OVP 是在 Vo 设置为您希望触发 OVP 的电压时 VAUX 的值。  对于19V 输出、您可能希望选择 Vo_OVP 等22V 或其他某个值。  

    图14中的原理图复制自 LM5023 EVM。  电阻器 R1和 R2对于正常运行不是必需的、但添加到 EVM 设计中是为了在移除交流电源后释放大容量电容器电压。  这只是一种预防措施、旨在减少评估 EVM 的人员面临的高压危险、他们可以在关闭电路板后不久对其进行处理、并可能忘记大容量电容器在转换器不运行时仍然可以充电。   
    如果您不希望、则不必使用 R1和 R2。  

    此致、
    乌尔里希