This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:开环增益测量

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237759/tps562201-measurement-of-the-open-loop-gain

器件型号:TPS562201

我不知道如何根据 EVM 测试开环波特图。

根据传统方法、在 R3之间注入小信号、并选择 TP6/TP5作为输入。

但从实际测量来看、波特图非常异常、幅度特性从0开始、没有高 DC 增益。  

可在本 pdf 中的图6.1中找到该电路。

e2e.ti.com/.../zhcuaf6a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    将 R3 = 0Ω Ω 替换 为50Ω Ω。

    在 R3两端注入信号。

    3. A 相和 B 相探头测量注入信号的两端。

    注意:芯片应能在 CCM 下工作。 例如、负载= 1.5A。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,周

    还有一个问题:

    芯片为什么要在 CCM 工作? 如果我要测试轻负载/无负载任务剖面中的开环增益、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    网络并行。 如有任何其他问题、请再次参与解答。

    此致、