This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:电路放大器审阅;布局问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231226/tps61288-review-of-circuit-queries-on-layout

器件型号:TPS61288

查询如下:

我们是否需要短接 AGND 和 PGND?

a)如果是、直接短接或使用铁氧体磁珠串联连接它们?

b)如果没有,那么如何在两侧使用一个1盎司的2层板连接 AGND 和 PGND ?

C) AGND 只能用于反馈电阻器、VCC 和补偿电路?

下面是让我们回顾的电路快放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devendra:

    请查看我的评论如下。

    a)  AGND 和 PGND 可以直接短接。

    C)您是正确的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题得到了解决。

    感谢您的意见。