请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288 查询如下:
我们是否需要短接 AGND 和 PGND?
a)如果是、直接短接或使用铁氧体磁珠串联连接它们?
b)如果没有,那么如何在两侧使用一个1盎司的2层板连接 AGND 和 PGND ?
C) AGND 只能用于反馈电阻器、VCC 和补偿电路?
下面是让我们回顾的电路快放。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
查询如下:
我们是否需要短接 AGND 和 PGND?
a)如果是、直接短接或使用铁氧体磁珠串联连接它们?
b)如果没有,那么如何在两侧使用一个1盎司的2层板连接 AGND 和 PGND ?
C) AGND 只能用于反馈电阻器、VCC 和补偿电路?
下面是让我们回顾的电路快放。