This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:用于反向运行的峰值电流限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237903/tps63000-peak-current-limit-for-reverse-operation

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS63802

您好、

I SAW TPS63802的反向工作峰值电流限值为-0.9A。 此规范的定义是什么? 以及 TPS63000的这个值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Di:

    在 PWM 操作中、当输出电压高于设置1时、将有从输出到输入的反向电流、TPS63802将反向电流的峰值限制为-0.9A。

    对于 TPS63000、我没有找到此类数据。 很抱歉。  这些数据是您身边必须用到的数据吗?

    此致

    抽头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑升级到尺寸更小的,μ A 的 TPS63802、但不确定 TPS63802是否可以吸收比 TPS63000 @ Vout=1.2V 更高的电流。 TPS63802的-0.9A 似乎高于 TPS63000测量的-0.6A。 但是、TPS63802似乎可以仅输出1.8V 作为最小输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    正确、TPS63802的最小输出电压为1.8V。 但-0.9A 是峰值电流限制值、对于平均反向电流、该电流值应较小。

    此致

    陶氏