This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:轻负载条件下的展频

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234008/lmr38010-spread-spectrum-at-light-load

器件型号:LMR38010

大家好!

我想知道轻负载下的扩频功能。

该器件在轻负载时进入 PFM 模式。

我了解 PFM 模式下的开关频率较低。

・展频 在 PFM 模式下是否正常工作?

・展频对于轻负载下的降噪是否有效?

请告诉我。

此致。

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryusuke、

    否、SS 功能在 FPWM 模式和频率下工作、而不在 PFM 模式下工作。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena:

    感谢您的答复。

    所有具有 PFM 模式的电源器件是否相同?

    不只是这个器件吗?

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 都一样。 这很常见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    非常感谢!

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下、以防万一。

    DRSS (双随机展频) 的功能是否相同?

    它是否在 PFM 模式下无法工作?

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从其他器件复制一个部分、如下所示。 请查看此详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    SS 功能仅在器件时钟以其固有频率自由运行时可用。

    DRSS 功能是否相同?

    此致。

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryusuke、

    PFM 工作模式降低了频率、 不使用振荡器时钟、 频率实际上取决于负载。

    当负载增加时、直至达到 CCM 脉冲、然后启用 DRSS。

    埃莱娜