This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288 -开关频率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237429/tps55288-tps55288---switching-frequency

器件型号:TPS55288

您好!

我们将 在其中一个应用中使用 TPS55288、该应用需要从5V 生成5.2V。 我们通过将 FSW 与49.9K 的电阻器连接起来将开关频率设置为400kHz。

我们观察到此转换器最初运行在200kHz、当我们将电流增加到高值(5A)时、它开始以400kHz 的频率切换。

不确定这里发生了什么,这一观察是一致的。  

我们的原理图与 图8-1相同。 数据表中提供了具有9V 至20V 输入电压的 USB PD 电源。 您能帮助我们解决这个问题吗?

此致、

Manikandan.M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikandan:

    感谢您的联系。

    我认为它的工作电压为5VIN/5.2Vout、因此可将开关频率减小一半以降低开关损耗。 此为正常操作。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    布莱斯