This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:LM26420-Q1的静态电流在运行过程中过大。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420-Q1, LM26420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237784/lm26420-q1-the-static-current-of-lm26420-q1-is-too-large-during-operation

器件型号:LM26420-Q1
主题中讨论的其他器件: LM26420
  1.  LM26420-Q1。
  2. 我们的产品使用两个 LM26420-Q1。 当我们单独测量 LM26420-Q1的静态电流时、Vinc 和 VIND 的静态电流之和为24mA、这基本上接近规格中的值。
  3. 在规范的按 Buck 列出的电气特性中、芯片的 VIND 和 Vinc 是否可以切换到非开关模式、芯片在此模式下是否仍然可以正常输出?  怎样才能把芯片置于非开关模式呢?  请提供技术支持并回答、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie 您好!

    感谢您联系我们。

    通过在 GND 引脚上使用大于0.8V 的外部电压偏置 FB1和 FB2、可以使 IC 停止开关(在测试过程中、请注意在任何时刻都不要超过7V)。 不过、这样做会导致输出电压下降到超出稳压范围。

    进行该实验的动机是什么? 是验证 IQ 是否处于规格范围内吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel,

    感谢您的回答。

    我们的产品有两种模式:运行模式和监听模式。 软件控制逻辑表明、LM26420需要在两种模式下工作、但侦听模式下的后端负载功耗非常低。 此 LM26420的 IQ 过大、因此我们的产品无法满足监听模式下的低功耗要求。 我们想看看是否有其他方法可以降低其 Iq。

    如果是芯片本身的结构不能降低 Iq、我们只能考虑换芯片这样的方法。

    此致、

    杨俊杰