This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:关于避免突发模式

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237718/ucc28056-about-avoiding-burst-mode

器件型号:UCC28056

突发模式是一种非常有效的工作模式、可实现高效率和节能、但我们希望避免此种运行、因为我们的应用中不允许出现间歇性输入纹波。
是否有任何方法可以在连续模式下运行、即使在10%或更低的轻负载下也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akira-San、  

    感谢您关注 UCC28056 TM-PFC 控制器。  

    突发模式是该器件的内置特性、不幸的是、无法消除或禁用该模式。  这个器件被设计用于采用极少引脚的低成本封装的典型应用、所以突发模式运行的外部控制不可用。  

    如果禁用了突发模式、则小于全功率10%的负载的开关频率必须上升到 MHz 范围内、轻负载损耗会增加。
    保持在突发模式之外的唯一方法是、当输出负载降至10%以下时、为 PFC 启用最小负载。  
    我理解这是一个不可取的选择,但这就是这种情况的现实。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好

    我理解你的回复内容。
    我们已经意识到该器件的性能非常出色、但这次我们决定不采用它。
    如果有机会在其他应用中使用它、我将考虑它。
    感谢您的答复。

    仓田喜乐