This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41013:是否可以使用 TPS25750S GUI 来使此参考设计能够输出大于60W 的功率

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, PMP41013, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235330/pmp41013-is-it-possible-using-the-tps25750s-gui-to-get-this-reference-design-to-be-able-to-output-more-than-60w

器件型号:PMP41013
主题中讨论的其他器件:BQ25731、、 TPS25750

我正在尝试使用 TPS25750S 和 BQ25731来设计 USB - PD 电源系统、这里提供了一个很好的参考设计。 我想知道使用 GUI 能否使该参考设计的输出功率大于60W、或者我是否还必须切换用于 TPS25750S 的 TPS25750D。 另外、如果有人可以解释放置头文件的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、PMP41013设计为支持60W 功率、如需更大的输出功率、您需要重新设计功率级、对于 PD 控制器、我认为它应该可行、因为 TPS25750支持 USB PD3.0;对于 D/S、区别在于电源路径集成、对于 新设计、 我建议您联系 PD 控制器应用团队以获取器件选择和 GUI 支持。 a-mcgaffin@ti.com  McGaffin 是此 PD 控制器器件的营销人员、您可以联系他以获得将来的支持。

    Br

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该如何联系亚当。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a-mcgaffin@ti.com