This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50短路锁存计数

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236148/bq40z50-r1-bq40z50-short-circuit-latch-count

器件型号:BQ40Z50-R1

BQ40Z50-R1锁存计数配置有效一次、但如果无效多次、可以将其配置为在触发三个短路后锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 第14.9.12节 ASCD—放电短路。 您可以将锁存限制设置为3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

        我将其设置为触发三次、但不会将其设置为短路三次以触发锁存器。 是否需要设置任何其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请参阅 TRM

    这些阈值在第 A.3节中说明放电短路(ASCD1和 ASCD2)