This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:CAN't CONTROL 0x2D GPIOControl

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237032/bq78350-r1a-can-t-control-0x2d-gpiocontrol

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76940



我可以控制第一个图像的内容来打开或关闭 LED、但必须重新启动 BQ76940 EVM 才能使写入的内容生效。 我想问问、第二个映像中的0x2D 是否可以控制第一个映像中的哪些内容、因为我已修改了第一个映像中的 GPIO 设置、但当我读取0x2D 时、我始终得到0x00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackie 您好!

    写入0x2D 的数据存储在 RAM 中、并在重新启动时丢失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨晚解决了这个问题。 我发现我需要将2个字节发送到0x2D 以控制 GPIO、但数据表0x2D 只有一个字节使我感到困惑。 谢谢 Shirish 的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    感谢您的更新!