This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:在28 VDC 总线中使用 TPSF12C1

Guru**** 2810945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237948/tpsf12c1-using-tpsf12c1-in-28-vdc-bus

器件型号:TPSF12C1
主题中讨论的其他器件: LM25149

该部件是否可用于28 VDC 总线? 噪声源是一个隔离式150W 直流/直流转换器(正向)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    TPSF12C1旨在衰减100lkHz 至3MHz 范围内的共模(CM)噪声、通常用于带有2级 EMI 滤波器和机箱 GND 连接的3线交流电源输入应用。

    低输入直流电压下的 CM 噪声大多高于30MHz、可通过 CM 扼流圈进行衰减。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我假设基本设计与  LM25149不同、后者具有用于降压转换器的有源 EMI 滤波器。 我相信您在这个应用中所做的不仅仅是扩频。 TPSF12C1不是模仿这种情况吗?

    谢谢。

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    LM (2) 5149中的 AEF 电路用于差分模式(DM)噪声、而 TPSF12C1/3会衰减 CM 噪声。 电路在电容噪声感应和电容注入方面有点相似。

    关键区别在于、在交流高功率系统中、CM 噪声出现在相对较低的频率(< 1MHz)下、但在直流系统中、它的表现为10MHz+(超出 AEF 的范围)。

    --

    时间