This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BMS 解决方案建议查询(可以进行10s ~ 20s 设计)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ25756, TIDA-01093, ISO1541, ISO1050, MSP430G2955, BQ76930EVM, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230597/bms-solution-recommendation-inquiry-10s-20s-design-possible

主题中讨论的其他器件:BQ25756TIDA-01093ISO1541ISO1050MSP430G2955、BQ76930BQ76930EVM、BQ76940

您好、TI 专家。

一位客户询问有关建议 BMS 解决方案(~可以在几十到二十年进行设计)

[应用程序]
1) 1) 14节和20节串联电池组的 BMS 解决方案2~4KWh 电动自行车设计
2) 2)必须支持 CAN IF 与电动自行车的 MCU 进行通信。

请推荐合适的解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    电池化学成分是什么? 输入是 USB 吗?

    谢谢。

    克洛埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chloe

    我会回答如下问题

    1. 电池的化学成分是什么?

    →μ A 锂离子电池

     输入是否会是 USB?

    →不是 USB。 它使用大容量电池充电终端。

      使用分离式 CCCV 充电器 、Ex)电压48V、72V 级、电流最小值~电流最大值1C 电荷

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    目前、我们没有任何支持14节或20节锂离子电池的充电器 IC。 但是、我们将在第三季度发布 可支持14S 锂离子电池的 BQ25756器件。  

    此致、

    克洛埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chloe

    关于之前询问的 BMS 解决方案建议调查、还有一个问题。
    以下是客户过去发现的一些 TI 数据。

    (14节)

    (20个)

    在这里、2个器件仍被确认为"正在供货"。

    Q1)您能否通过应用以下器件确认开发审查是否可行?

    - 14S:48V、BQ79614
    - 20S:72V、BQ79652 + BQ79612 + BQ79600

    [应用程序]
    - 14S、20S 用于设计用于电动自行车的2~4KWh 电池组的 BMS 解决方案
    -可以,如果必须支持与电动汽车 MCU 通信。
    -锂电池
    -输入:大容量电池充电终端。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、  

    是的、回答正确。 14S 和20S 都将采用上述配置进行电池监控和保护。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arris G. Guerrero

    以下是您在上述问题中提到的两种基于 TI 研讨会的介绍性材料、您已经知道这两种材料已经提供。

    适用于48V 和400V/800V EV/HEV 电池的 BMS 解决方案

    客户有进一步的查询。

    如需进一步咨询、我在 TI.com 上查看并找到了 TIDA-01093 (适用于20S 应用的工业电池管理模块参考设计)。
    该客户询问是否可以继续使用 TIDA-01093数据进行开发。

    TIDA-01093参考设计| TI.com

    q1)是否可以使用以下配置开发20S?

    -配置: BQ76930x2 + ISO1541 + MSP430G2955 + ISO1050 CAN TRx

    [应用程序]
    - 20节用于设计2~4KWh 电动自行车电池组的 BMS 解决方案
    -可以,如果必须支持与电动汽车 MCU 通信。
    -锂电池
    -输入:大容量电池充电终端。

    Q2)我可以从何处获得具有此配置的演示板的购买信息和支持软件?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、  

    Q1)是的、您可以按照 TIDA-01093开发20S 配置。 所有设计文件均可从 https://www.ti.com/tool/TIDA-0109下载。 

    Q2)此 TIDA 器件型号不可订购、我们提供了设计文件、以便客户可以根据需要构建电路板、或将其用作应用设计的入门指南。 您可以订购 BQ76930EVM  https://www.ti.com/tool/BQ76940EVM 并下载评估软件、以评估 BQ76930器件。 您还可以在产品页面 https://www.ti.com/product/BQ76940上找到更多设计资源和一些示例代码 

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arris G. Guerrero

    https://www.ti.com/tool/TIDA-0109上面给出的链接 没有打开。 www.ti.com/.../TIDA-01093 是一个拼写错误吗?

    数据表中列出了 BQ76930 (6至10节电池)、BQ76940 (9至15节电池)。 使用此器件可以实现20节串联电池是正确的吗?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、  

    是的、很抱歉、这是一个拼写错误。  应为 https://www.ti.com/tool/TIDA-01093

    可以、在您堆叠2个 BQ76930 (2个10节电池)时、这将提供所需的20节电池。 您还可以在10秒配置中执行 BQ76940。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗