This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:DAC 控制的可编程反向降压/升压转换器

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LMR36520, OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237949/lmr38020-dac-controlled-programmable-inverting-buck-boost-converter

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件: LMR36520OPA454

我有一个应用需要可编程反相降压/升压转换器。  可用的输入为+/-36V、+5V、可编程输出需要约为-2V 至-32V @ 1安培。  在搜索互联网并阅读了几篇白皮书之后、我放了一个使用 PSPICE for TI 的反相降压升压电路、并且使用了 LMR36520、尽管我的最终设计需要使用 LMR38020或等效版本。  我选择 LMR36520进行仿真、因为 PSPICE 模型中的接地彼此分离、可用于仿真反相降压/升压转换器。  在我的电路中、我将使用2.5V DAC 馈送高电压运算放大器、该运算放大器可以生成较大的负偏置电压、以修改反相降压/升压转换器的反馈。  

我考虑过只使用几个由+/-36V 供电并由 DAC 供电的高电压运算放大器来生成可编程电压、但对于我的应用来说、由于大量的废热、这种方法效率低下。 (当输出=-2时、会产生(36-2)* 1安培= 34W 的余热!)

我对运算放大器控制的 IBB 电路进行了许多仿真、它运行良好。  不过、在提交此设计之前、我想向电源管理专家请教一下、以便了解是否有更好的方法来实现此目的、或者此电路是否存在一些问题。  我必须对 EN 控制信号进行电平转换、我还将其输入到仿真中。  我使用了 IBB 的公式来计算电感值和纹波电流等。  通过将 DAC 电压从0更改为2.5伏、我可以使 IBB 的输出从大约-2V 变为-32V、这正是我的应用所需要的。  在下面的电路中、连接到运算放大器的脉冲发生器代表2.5V DAC。  OPA454使用+5/-36V 供电、因为这些都是在我使用的系统中提供的。  运算放大器采用反相配置、0 - 2.5伏的 DAC 电压将产生可控制输出电压的负电压。  我的系统将有一种通过 ADC 反馈电压的方法、以便控制一切的 Sitara 处理器能够校准该负电压并检查是否存在过流情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看起来您已考虑了所有重要方面。   

    可能还有其他方法可以进行 FB 的电平转换、但现有的应该是可以的。

    我将通过 TI 电子邮件与您联系、以便我们进行更详细的讨论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    脱机

    谢谢