This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:SCAP 和 AB 相位驱动器。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235183/tps54a20-scap-and-ab-phase-drivers

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家、

我有关于 SCAP 和 AB 相位驱动器的问题。

1.我想知道 SCAP 是如何充电1/2的 Vin。

2.您是否同意 VGA 和 VG 在5伏时打开闸门? VGA 要求5+VSCAP 是正确的吗?

3.可以为 VG 提供5.3V 电压吗?

4.从外部提供 Vin、VG、EN、SYNC 时、订购 Vin→EN→VG→SYNC 是否正确?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 这是一个两个串联电容器、VIN 位于两个串联电容器的一侧。 在稳定状态下、占空比应为一半。 两个电感器上的电压相等。 La 两端的电压为 Ldila/dt=Dvin-DVT-Vo。 而体积 lb 为 Ldilb/dt= Dvct-vo。 这样您就可以得到 Vc 电压、  

     

    1. https://www.ti.com/lit/an/slva750a/slva750a.pdf?ts=1686167949923
    2. 高侧 A 相栅极驱动器电源引脚电压为10V  
    3. 建议使用5.0V 来覆盖内部4.8V LDO
    4. 是的、这是正确的顺序

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家、

    4.我认为 VG 和 SYNC 没有序列发生、但在 Vin 之前向 VG 和 SYNC 施加电压是否可以?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 gomi.ryota、  

    只需确保为 SYNC 提供合适的电压电平并处于 通过 SS/FSEL 设置的标称频率的±10%范围内。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是关于同步频率、而是关于时序。 为了确保在 EN 和 Vin 之前提供 SYNC 和 VG、是否可以? 换句话说、如果我先在外部为 VG 提供5V 电压、然后为 Vin 和 EN 提供电压、是否能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、但 SYNC 必须在规格范围内、您可以将任何电压连接到 SYN、希望器件启动。  

    谢谢!

    Tahar