This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么充满电后 SOC 从100%下降?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263625/faq-why-does-soc-drop-from-100-after-full-charge

电量监测计在弛豫时定期获取 OCV 测量值、然后使用该测量值重新计算剩余容量和完全充电容量。 如果条件发生变化(如温度)、或在弛豫模式下每5小时更新一次、则全 chare 容量(FCC)将更新、因此充电状态(SOC)可能会改变。

为防止 在宽松状态下 FCC 或 SOC 发生任何变化、应将[SMOOTH]设置为1、[RELAX_SMOOTH_OK]应设置为0、[RELAX_JUMP_OK]应设置为0。

注意:将[RELAX_SMOOTH_OK]和[RELAX_JUMP_OK]位设置为0将使 SOC 在 RELAX 模式下保持锁定状态。 这意味着、即使在长时间未放电的情况下、SOC 也会保持不变、因为基于电压的 SOC 校正被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新问题。