This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]为什么更新状态寄存器没有从5更新到6?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263623/faq-why-is-the-update-status-register-not-updating-from-5-to-6

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尝试完成学习周期时最常见的问题之一是使更新状态(学习状态)不会从0x05转换为0x06。 该转换表示电量监测计已更新 Ra (电阻)表。

出现此问题的最常见原因是在电量监测计中编程了错误的化合物 ID。 有一种简单的方法检查这一点。 如果在学习周期的第二个放电部分设置 RDIS、R_DIS 或 RUP_DIS 位、则很可能在电量监测计上对错误的化合物 ID 进行了编程。 此故障的原因是库仑计数器在有源放电期间跟踪的预设 DOD、将向监测计指示 OCV 低于负载电压、从而计算负电阻。 可以在 BQStudio 日志文件中检查已禁用的电阻更新标志。

有时、高放电率可能会导致 Update Status 不从0x05转换为0x06。 如果放电率为 C/5或 C/6导致学习周期失败、以 C/9或 C/10的速率重新运行学习周期可能会导致学习周期成功完成。 在放电电流小于 C/10的情况下尝试学习周期也会使 Ra 表更新无效、并防止 Update Status 递增至0x06。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新问题。