This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]为什么更新状态没有从4更新到5?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263138/faq-why-is-the-update-status-not-updating-from-4-to-5

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尝试完成学习周期时最常见的问题之一是使 Update Status (Learned Status)不会从0x04转换为0x05。 要实现这一点、电池额定容量的 DOD 必须至少变化90%。

如果您满足 DOD 标准90%的变化、一种简单的检查方法是查看 BQStudio 日志文件中的"DOD0_x"寄存器、"x"表示单元格 DOD0、对于多节电池监测计、日志中将有多个 DOD0_x 值。 DOD0寄存器报告与上次在 RELAX 模式下进行的 OCV 测量相对应的 DOD。

将 BQStudio 日志文件转换为.csv 文件。 然后打开文件并在学习周期过程中 Qmax 应更新之间的2个弛豫点期间查看数据。 DOD0存储为0到2^14之间的整数,2个 DOD0点之间的距离至少应为16384*0.9=14746。 为了验证第一次 QMax 更新、2个 DOD0点必须至少有90%的变化。

无法满足这些标准的最常见原因是、学习周期是在包含集成保护功能的电池组的情况下完成的。 这些保护通常不允许用户将电池组放电至超过设定的电压阈值。 解决方法是禁用或绕过电池组上的保护。

如果您的电池组没有集成保护功能、则应确保充电和放电至电池组数据表中规定的电压、可能必须依靠循环保护电池的设备。 此外、验证是否已在电量监测计中编程了正确的 ChemID、这可以通过使用电池标识符进行直接匹配、也可以使用 GPCCHEM 工具。 请参阅常见问题解答"如何查找电池的化合物 ID?" 以了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新问题。