This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:基准电压容差

Guru**** 2384110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333740/lm317l-n-reference-voltage-tolerance

器件型号:LM317L-N

您好!

根据数据表、基准电压介于1.2V 和1.3V 之间。

 在1.25V 的标称电压范围内,是否有更窄容差的选择?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    除基准电压之外的任何其他要求? TPS7A16A 是唯一一个可以满足这里的大部分要求、但基准电压较低的器件。

    谢谢。

    Prakash L