This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:低温下的 FCC 和 RC 调整

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332567/bq4050-fcc-and-rc-adjustment-with-cold-temperatures

器件型号:BQ4050

我们在一些开发项目中使用 bq4050、并且在 记录 5°C 下的充放电周期的过程中会发现不同产品之间存在一些不一致之处。

RSOCL 位设置为1、这意味着我们希望 SOC 保持99%、直到检测到有效的充电终止。 在5°C 时、充电容量要小得多、因为电池内部电阻要高得多、我们可以看到、一旦发生充电终止、SOC 和 RC 就可以从任何值跳到100%。 然后、我们可以在其中一个产品(产品1 - 1节电池应用)上观察到、一旦电流达到放电阈值、容量就会跳回至实际容量。 这是合理的、因为 FCC 在低温下不会发生变化。  

我们有一个不同的产品(产品2)、它们的设置基本相同、不同之处在于此产品是针对4节串联电池进行设置的。 该产品也未连接外部热敏电阻、而是使用内部温度传感器。 在产品2上、我们可以观察到、如果发生充电终止、SOC 和 RC 将从任何值跳至100%。 这里的区别在于、当电流达到放电阈值时、容量不会跳回实际容量。 当达到 EDV2、1和0时、这会导致放电过程中出现错位。  

我似乎找不到会导致此行为差异的设置。 我已经随附了这两款产品的.gg.csv 文件。 如有任何帮助或澄清、我们将不胜感激。


 e2e.ti.com/.../TI_5F00_product_5F00_1.gg.csve2e.ti.com/.../TI_5F00_product_5F00_2.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果检测到有效的充电终止、根据定义、SOC 将为100%。 如果检测到放电电流、它不会向下跳变。 电量监测计将开始库仑计数、并从 RM 中减去测得的传递电荷(=充电终止后的 FCC)、因此 SOC 将平稳下降。

    请用一个实际示例详细说明您观察到的1号产品的情况。 SoC 不应根据放电电流阈值和测量的电流跳转到"实际容量"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加了产品1的充放电日志。

    在充电日志中、您可以看到 RSOC 充电至91%、然后一旦检测到充电终止电流、则会跳升至100%。 另外、在充电过程中、一旦检测到充电终止电流、剩余容量就会增加到3912 mA、然后跳至4300 mA (FCC 值)。  

    放电在充电停止大约5秒后发生。 在放电日志中4300 mA、您可以看到26 mA (30 mA 放电电流阈值)的第一个条目显示100% RSOC 和剩余容量。 在秒数条目中、电流为1346 mA、RSOC 恢复到91%、剩余电量恢复到3912 mA 十六进制 之后、容量会按预期下降。

    我们在低温条件下进行了5次充放电循环、并且每次均获得了相同的结果。



    e2e.ti.com/.../Product_5F00_1_5F00_Charge_5F00_LOG.xlsxe2e.ti.com/.../Product_5F00_1_5F00_Discharge_5F00_LOG.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1号产品、如果检测到过早充满电、监测计将计算充电不足。 如果启用 CSYNC 和 CHG_PRICISON_EN (两者都位于 CEDV Gauging Configuration 中)、那么电量监测计将在放电开始时减去充电不足。

    您的 CEDV Gauging Configuration 设置为0x1B62、因此会同时设置 CSYNC (0x0002)和 CHG_DICTION_EN (0x0200)。 如果不希望出现这种行为、请将 CHG_DICTION_EN 设置为0 (0x1962)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的应用所需的行为、因为这将防止剩余容量和 RSOC 在放电结束时过早降至0%。 我们希望保持产品1的此设置。 我们也希望在产品2上出现这种行为、但似乎没有发生。 产品2的 CEDV Gauging Configuration 设置也是0x1B62、因此我认为它的工作方式相同。 是否有任何其他设置或变量可以影响此行为?

    作为参考、 这两款产品之间的两个主要差异是:

    产品1是使用外部热敏电阻测量电池温度的单节电池应用。

    产品2为4节串联电池应用、仅通过 bq4050的内部温度测量来测量电池温度。

    我还附上了产品2在5摄氏度下的充放电日志。 您可以看到、在充电期间、在充电终止事件时 RSOC 从84%跃升至100%。 但当放电开始时、不会从剩余容量中减去电荷短缺值。

    e2e.ti.com/.../Product_5F00_2_5F00_Charge_5F00_LOG.xlsx

    e2e.ti.com/.../Product_5F00_2_5F00_Discharge_5F00_LOG.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当针对 JEITA 标准低、建议和标准高以外的温度*启用了*和*时,电量监测计才会执行此充电不足补偿。 如果您报告您使用了不同的温度测量设置、则这可能与您使用的2号产品的温度降至标准低值有关。 建议值或标准高电平。