This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HVSX-5.0/NOPB 性能问题

Guru**** 2813965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332833/lm2576hv-lm2576hvsx-5-0-nopb-performance-problem

器件型号:LM2576HV

您好

我们在230°-240°的温度下对本产品进行回流焊,但产品在炉后没有变黄。 您能帮助我们确认原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingiao:

    感谢您的评分  很抱歉我弄混淆了。 为什么希望它在回流后变为黄色?   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、为什么此产品在回流焊后更改颜色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    很抱歉我弄混淆了。  是否要查看它是否更改颜色?  在你的第一篇文章,你似乎质疑为什么产品没有变黄后炉。

    不管怎样,我跟我们的专家谈过,他说上面的图片看起来不错,颜色可能只是助焊剂,或者可能是轻微的氧化,取决于你如何锡铅.  只要遵循建议的回流焊曲线、电路就应该没有问题。

    谢谢。

    友好