This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:TPS659163RGZ 未连接引脚(NC)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333400/tps65916-tps659163rgz-not-connected-pins-nc

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件:AM5708

您好、TI 支持团队、

我的 AM5708设计的产量较低、主要故障是处理器未启动。  正在使用的 PMIC 是 TPS659163RGZ、 这是一种 OTP 型号、其 LDO3和 SMPS5输出电压设置为零伏。 引脚45A 是否未连接? 数据表表明、引脚45为 SMPS5_fdbk 是 SMPS5的电压感测值、应接地。  

引脚6、45和47也未连接、引脚46 SMPS5_IN 连接到3.3V 的系统电源。

这样可以吗?

非常感谢。

新泽西 Boonton Hubbell Power Systems、Jeff Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     引脚45是作为 SMPS5_fdbk 的输入;它应该接地;引脚6和47是输出;它们可以悬空。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我还注意到、带隙 VB 引脚上有一个2.2uF 的电容器、而不是100nF 的建议值。  这会造成什么后果?

    谢谢。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      2.2uF 对于 VB 引脚过大;请根据建议使用100nF 电容器。

    谢谢!

    菲尔