This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A13:有关 TPS7A13的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A13, TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333688/tps7a13-question-regarding-tps7a13

器件型号:TPS7A13

大家好、

我的客户需要输出1.15V 的 LDO 和300mA、输入电压< 5.5V、TPS7A13似乎可以满足这一要求、但我没有看到1.15V 输出的正确器件型号、您能否检查 TPS7A13是否是合适的器件? 谢谢。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Frank、  

    这是 TPS7A13产品页面上的一个错误、将被删除。  

    TPS720115DRVR 或 TLV758P 等可调输出器件能否  在此处工作?

    具有1.15V 固定输出的其他备选器件包括 TLV707115DQNR  和 TPS745115PQWDRBRQ1

    Br、

    -吉米