This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798支持标准和快速 I2C 速度模式、但如何设置该模式?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332244/bq25798-standard-and-fast-i2c-speed-mode-both-supported-on-bq25798-but-how-to-set-the-mode

器件型号:BQ25798

BQ25798充电器 IC 支持100KHz 和400kHz I2C 速度、称为标准模式和快速模式。

没有寄存器或引脚允许我设置模式。

我的芯片可以 在没有设置的情况下接受任何低于400kHz 的速度、如果是这种情况、标准速度模式的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    我明天会回答您的问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    充电器可通过 I2C 在高达400kHz (快速)的频率下工作。  充电器不需要更改。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢